This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7250:ADS7250是否需要2个 SPI 接口?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016622/ads7250-are-2-spi-interfaces-required-for-ads7250

器件型号:ADS7250

 由于 SDO-A 和 SDO-B 代表2个 ADC 的结果、我们还需要使用来自 MCU 的2个 SPI 接口来获得结果吗?

此外、我们对 AINM 和 REFIN 的配置并不十分清楚。 由于它们连接在一起、 REFIN 的电压是否代表 ADC 的输入共模电压? 是否有用于直流总线电压检测的示例电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    感谢您的发帖。

    是的、MCU 需要有两 个可用的 SPI 外设。 /CS 和 SCLK 可以共享。

    ADS7250是伪差分 ADC、因此负通道输入应等于基准电压+/- 100mV。 这允许正输入从0V 摆动至2xVref。 因此、REFIN 用作 ADC 基准电压和输入共模电压。   

    您能否详细介绍一下您要测量的应用和总线电压范围?

    此致、

    Ryan