This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:CHA 8点正弦波模式与数据表不匹配

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016959/ads42jb69-cha-8-point-sine-wave-pattern-does-not-match-data-sheet

器件型号:ADS42JB69

所有、

我正在连接 ADS42JB69到 Xilinx MPSoC。 我使用的是 Xilinx JESD204B 内核。 这些卡是 Vadatech FMC213和 Vadatech AMC560。  

当我将 ADC 置于8点正弦波测试模式时、我得到一个重复模式、即-32767、-23170、0、23170、32767、 23170、0、-23170。  

数据表将测试模式设置为 1、9598、32768、55938、65535、 55938、32768、9598。

是否有任何关于首先查看何处以解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    理想情况下、任何测试模式都不应采用二进制补码格式。 与所有的1和0一样、测试模式应该为直接二进制格式。

    但在 ADS42JBxx 中,如果只将捕获的数据转换为十进制数,则8点正弦波模式不会形成正弦波。

    您需要对捕获的数据取二进制补码(即反转 MSB)、然后转换为十进制以查看正弦波。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的是、我将其转换为二进制数、现在这是有道理的。 感谢你的帮助。