This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700EVM:ADC12DJ2700EVM 缺少特定板的文档、从哪里可以获取文档?

Guru**** 2694495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015248/adc12dj2700evm-adc12dj2700evm-lacks-documentation-with-my-specific-board-where-can-i-get-my-docs

器件型号:ADC12DJ2700EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

我有一个 ADC12DJ2700EVM 评估板、其布局不同于在线提供的文档。 slau701a.pdf 上 ADCxxDJXX00评估模块的在线文档的布局与我的物理板不同。 如果您看一下图1-1中的 pdf、它会显示一个类似于"T"的外形。 我的板是"L"形、也是红色、但长侧尺寸为6.25英寸、宽度为3.75英寸、 在平行侧、6.75英寸的另一侧有一个0.75英寸的槽口、使其变成 L 形、而不是"T"形。 我怀疑不同评估板有一个原理图、但我希望有多个布局和用户指南。 对于 pdf 文件、它在 右侧显示了 J22 (LMKCLK)、但对于我的电路板、它位于 J34和 J35附近的电路板中心。 因此、我的电路板布局完全不符合文档。 请注意、我的板具有 HSP001E1的丝网蚀刻。  

在哪里可以找到电路板的文档? 请注意、我们几年前购买了此电路板、但我没有提供的文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉造成混淆。 您还能向我们发送 EVM 图片吗、我们将努力为您提供正确的文档。

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、它位于一个分类区域、我无法拍照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、这是一个我们不得不重新恢复的旧设置。 我们知道它曾经起作用了。 该设置将100MHz 时钟引入 J22、即 EVM 板上的 CLKIN1。 我希望看到 LED DS3亮起、DS4熄灭。 这些指示 LM04828选择 CLKIN1。 但电路板上没有指示灯。 我被告知 J34上有电源、但它被标记为 ADI SPI、J32被标记为 UWire。 我们将其连接到用作基板的 Xilinx 评估板。 我假设电源是通过 FMC +连接器传输的、但我的原理图 HSP001-001EVM_A-sch.PDM 显示没有通过该连接器供电。

    请注意、原理图块显示 ADC12DJ2700EVM、日期为2017年12月15日、由 Brinkhurst 担任工程师。 文档编号为 HSP001-001修订版 A  

    直到那时、我才看到他们没有到左下角的+5V 端口的电源输入。 我是否可以假设没有+5V 电源馈线、LMK04828和 LED 将不会亮起。 请注意、由于原理图上没有 J32或 J34连接器、我非常确定电路板的原理图是错误的。 请注意、尽管电路板上有一个白色贴纸、上面有一个称为电路板的黑色字母、ADC12DJ2700EVM。  

    它们的"L"形变体是否属于此板?

    谢谢、

    Bob K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的详细介绍。 我与 Jim Brinkhurst 谈过、我有您的文件、但您仍然更喜欢这些文件、否则、我可以提供新的 EVM、您当前拥有的所有信息都将是有效的。

    请告诉我您想以哪种方式运行。 我们随时为您提供支持。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、  

    您能给我提供记录我拥有的 EVM 的文件吗?  

    谢谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    请记住、这是修订版 E1。 这是布局、原理图和 BOM。

    您可能需要更早的 GUI 版本才能使该板运行得开心。

    HSDC Pro 的配置文件可能也不同、因为 SERDES 通道映射甚至可能不同。

    如果您从新/更新的电路板开始、就会更容易。 因为我们不再支持该板。

    此致、

    Rob


    e2e.ti.com/.../ADC12DJxx00EVM_5F00_E1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    这似乎是我们评估板的正确文档。 谢谢!

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Bob!