您好!
我们 最近对 ADS1299复位和 DRDY (Bar)信号在测量之间停止提出了一些问题。 我们捕获了 SPI 时序、并根据建议验证了模拟和数字电源、它们看起来很干净。
我们捕获了一段视频、其中我们观察到 DRDY (Bar)信号在一段时间后停止。 我们确认固件不会停止测量。
我们对 ADS1299有一些疑问-
ADS1299的 SPI 外设是否复位可停止 DRDY (Bar)信号的芯片?
2. DRDY (Bar)信号停止的原因是什么?
任何潜在客户都可以提供帮助。
注意:-在视频中、信号有一些噪声、这是由于连接到 SPI 引脚的导线造成的。