This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:NCO 相位同步

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014978/ads54j64-nco-phase-sync

器件型号:ADS54J64
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RF

关于 ads54j64器件之间 NCO 的同步、

  它是否在 SYNB 输入信号的上升沿同步?

 数据表未具体描述 NCO 同步方法。

 当 SYSREF 的输入被设定为禁用 SYSREF 时、禁用 SYSREF

  在初始化两个包含 NCO 的 ads54j64之后、中几乎没有变化

  JESD204B 采集的两个器件之间的信号相位差

 输入或不输入输入的情况下输入。 是的。

 另一个 TI ADC12DJ5200RF 具有初始设置、例如 NCO 同步 ILA

 图7-89.NCO 同步寄存器的值。

 有一个说明,它是启动时同步的默认设置

  SYNB 的说明。 请告诉我 ADS54J64是否具有相同的机制

  请将其理解为荷。 (是否有未披露其功能的寄存器?)

ADs54j64的 NCO 寄存器描述为图122 REG 7Ah NCO 字[15:8]/图123 REG 7Bh NCO 字[7:0]。

  有、但上部和下部寄存器的地址是否相反?

   然后、在实际器件上进行手动设置时、频率被意外设置。

   频率设置是在进行以下设置时进行的。  

    频率达到预期频率时

   在 REG 7Ah NCO 字[15:8]中设置较低的 NCO 字[7:0]

   在 REG 7Bh NCO 字[7:0]中设置上部 NCO 字[15:8]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masayuki

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jim
    、感谢您的调查。 

    此致、
    Masayuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masayuki

    NCO 同步发生在 Sysref 而不是 SyncB 上。 如果在连续模式下提供 sysref,则同步将在“禁用 Sysref”之前发生。

    对于多芯片同步、首选单次触发模式。 在此模式下,两个设备将在“禁用 sysref”(SPI 命令)之前获得相同的脉冲。

    对于 NCO 问题、这在数据表中似乎是一个错误。 GUI 将高位写入0x7B、低位写入0x7A。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim

    感谢您的回答。

    我将再次检查同步。

    此致、

    Masayuki