This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:噪声问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016165/ads114s08b-noise-issues

器件型号:ADS114S08B

您好!

我们使用 ADS114S08B 来测量伺服的反馈电位计。 通常、只要伺服限位开关打开、它就会导致 DRDY 引脚停止变为低电平、并且内部2.5V 基准将变为0V。 噪声可能通过 A/D 的输入或通过由为伺服供电的相同120V 电源供电的交流/直流开关模式电源。 模数输入电路的原理图如下所示。 我们已经尝试降低交流线路上的噪声、并对反馈电位计导线使用屏蔽电缆、A/D 仍在降低2.5V 基准电压而不是降低 DRDY 引脚电压。

感谢您的任何帮助、

谢谢、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    听起来好像有一个事件正在复位 ADS114S08B。  如果超过绝对最大额定值(通常来自瞬态)、或者电源在黑色输出或欠压条件下应崩溃、则可能会发生这种情况。  如果原因来自瞬态、则可能需要在模拟输入上添加 TVS 二极管、以帮助稳定输入电压。

    关于您的原理图、我应该提到一件事、那就是 ADC 的 REFOUT。  内部基准电压为2.5V、您将其以 AGND 为基准。  通常、您会将其引用到 AVSS、以便双极电源有足够的余量。  如果 AVDD 为2.5V 且基准电压为2.5V、则您需要确保即使 AVDD 降至2.45V、基准电压仍保持稳定在2.5V。  此配置不会发生这种情况。  我假设您希望使用 REFOUT 来驱动传感器偏置。  在这种情况下、我建议您使用 AVDD 电源提供的+2.5V 电压、而不是 REFOUT。  我还建议您将 REFCOM 设置为 AVSS 而不是 AGND。  我看不到这样做的缺点、即使 AVDD 电源应该稍微下降或漂移、也会有2.5V 的稳定内部基准电压。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    感谢您的回答。 遗憾的是、输入端的肖特基钳位二极管无法解决该问题。

    只要 DRDY 引脚下降至低电平、我们就会有一个中断、该中断将从 A/D 获取所有值 因此、只要 DRDY 停止下降到低电平、我们就会停止获取数据。 我们的软件中有一个超时、这样、如果转换器停止下降 DRDY 引脚、我们就会下降 RESET 引脚以复位芯片。 我在数据表中确实看到了该芯片具有 SPI 超时位。 超时后、它是否会重新发送数据、而不是手动重置 A/D?

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    如前所述、根据您的描述、可以通过电源瞬态或崩溃来复位 ADC。  当器件复位时、寄存器将复位为默认值、ADC 将停止转换。  您可以通过读回寄存器来验证器件是否已复位、以查看它们是否为默认值。

    SPI 超时功能用于 CS 永久连接低电平的情况。  超时清除 SPI 总线、类似于切换 CS。  超时不会重新启动 ADC 或更正任何寄存器设置。

    您说过您使用了"肖特基钳位"二极管。  您使用的器件的器件型号是多少?  您将二极管精确放置在哪里?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    二极管的器件型号为 B160-13-F。 他们在另一个板上,我躺在上面,所以我只是试了一下。 我将一个从"Ain1-1_IN"改为 AGND、将另一个从"Ain1-1_IN"改为+2.5V。

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    基本上、您正在为电源制作 ESD 类型阵列、电源可能不够稳健、无法处理瞬态电压/电流。  如果发生 EMI 事件、其他输入也可能受到影响。  我建议围绕电路板进行探测、以查看实际发生的情况。  我将从电源上的示波器开始、看看它们是否会下降。

    此致、

    Bob B