This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R 采样率问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016315/ads1298r-ads1298r-sampling-rate-issue

器件型号:ADS1298R

您好、TI 团队、
在设计验证过程中、我们已解决了其中一个 ADS1298R IC 的采样率问题。

 我们的工作频率为500SPS、其中一个系统未通过采样率测试、它始终给出~488[Hz]、我们检查了 RDY 信号、实际上问题似乎出在 ADS。
我们是否有机会知道该 IC 有什么问题? 根据 ADS 数据表、内部振荡器(时钟)精度为 +-0.5%、我们可以看到、此处并非如此。

我们的软件已经过另一个 ADS IC 的验证、看起来运行良好

附加 RDY 信号的屏幕截图、显示采样率为~488 [Hz]。

10.24[msec]/5[脉冲]=2.048[ms]。
SR [Hz]=1000[ms]/2.048[ms]=488.28125[Hz]

此致、

Muhammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    感谢您发帖。  

    在生产过程中对器件的内部振荡器进行了测试、以确保其符合数据表规格(在25°C 时为+/-0.5%)。 在我们继续调查根本原因之前、您能否验证以下各项?

    1. 通过将 CONFIG1.CLK_EN 位设置为1来验证内部时钟振荡器频率、并使用示波器测量 CLK 引脚#37上的内部时钟频率。

    2. 这是您发现内部时钟频率问题超出规格的唯一 ADS1298R 器件吗?

    谢谢

    -TC