This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775 4模拟输出通道范围和输出值可以单独配置吗?

Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016475/dac8775-dac8775-4-analog-output-channel-ranges-and-output-values-can-be-configured-separately

器件型号:DAC8775

您好 TI

  DAC8775、4模拟输出通道范围和输出值可单独配置。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhi、

    你(们)好 可以独立设置四个模拟输出通道。 范围和输出值可单独配置。  

    为此、您可以使用选择 DAC 寄存器(0x03)选择其中一个通道进行配置。 然后、您将对配置 DAC 寄存器(0x04以设置输出范围)进行编程。 之后、使用 DAC 数据寄存器(0x05)设置输出值。  

    若要对另一个通道进行编程、请返回0x03以选择另一个通道、您可以对新范围和数据值进行编程。


    吴约瑟