This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811EVM:DXP 工具。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC8811EVM, DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016424/dac8811evm-dxp-tool

器件型号:DAC8811EVM
Thread 中讨论的其他部件:DXP、 DAC8811

大家好、

我的客户希望在 DXP 工具上使用 DAC8811EVM。
它们希望输入1MHz 信号、但在 DXP 上、它看起来高达500kHz。
他们应该如何使用1MHz?



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC8811的总体更新速率约为1uS、包括 SPI 超时和稳定时间。 这就是我们将频率生成限制为500kHz 的原因。 当更新速率为1uS 时、生成1MHz 正弦波毫无意义。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上 MMB0硬件的功能也存在一些限制、可防止高于1MSPS。  如果他们想要探索不同的采样率、我建议他们实施一个外部数据发生器。  

    谢谢、

    Paul