This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:通过 I2C 总线的器件 ID

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016521/ads112c04-device-id-through-i2c-bus

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件:ADS122C04

是否有办法使用 I2C 总线和寄存器来区分 ADS112C04和 ADS122C04?

我们在获得16b 器件时遇到了麻烦、希望能够放置24b 器件。  但是、代码可能稍有不同。

如果从16b 器件中读取额外的字节(即将其视为24b 器件)、是否会导致任何问题?

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    遗憾的是、寄存器中没有任何 ID 位用于区分器件。  至于为16位版本发布额外时钟、只要不使用数据计数器或数据完整性模式、我就不会看到任何问题。

    区分器件的一种方法是启用反相转换输出(数据完整性模式)并读取一系列转换。  如果器件为16位、您将看到第3个字节与第1个字节(字节1 XOR 字节3 = 0xFF)的倒数相反、否则第3个字节将不同于表示24位器件的字节1的倒数。

    此致、

    Bob B