This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:如何为 DAC80508的 SPI 通信设置初始化

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016329/dac80508-how-to-set-initialization-for-spi-communication-of-dac80508

器件型号:DAC80508
Thread 中讨论的其他部件:USB2ANY

大家好、我正在使用 dac80508evm 和 nrf52840调试 SPI 通信。 我已下载官方 dac80508z。 H 文件。

如何在 Keil 中写入 DAC 的初始化? 我想从读取器件 ID 开始。 我还看到文章说要发送读取命令0x81、但我不太理解。 我仍然不知道。 如何实现初始化设置? 可以给我一些建议和指导吗? 非常感谢。

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Wang:

    DAC80508 EVM 可与任何 SPI 相连接,DAC80508 EVM 通过 USB2ANY 接口演示了 SPI 通信。

    如果  您在连接 USB2ANY 接口时遇到任何问题,我可以提供支持?  

    IAM 不熟悉 nRF52840模块。 请检查 Keil 编译器是否支持 nRF52840的 SPI 驱动程序、是否检查任何可用的示例代码、以便您可以尝试。

     安布 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用 dac80508evm 和 usb2arny 进行连接、外部5V 电压用作 VDD、VIO 接口3.3V 通过 J1线缆连接提供、但 DAC 80508evm 的测试软件始终显示演示模式而不是硬件连接。  检查后发现 J1上的引脚5和6接通、即 VIO 端口和接地线接通。 这是否表明我的 DAC 板存在问题?
    我期待你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何检查 J1 (5、6)是否短路(ON) 、USB2ANY 是否与 EVM 连接?  

    请检查以下内容  

    1.如果您使用 EVM、跳线 JP1和 JP3连接了 J1,请断开 USB2ANY 接口连接,然后检查 J1 (5,6)是否仍然接通。 然后我们可以得出结论、器件已损坏。  

    2.在上述步骤中未短接观察到 J1 (5、6)、然后提供外部电源 VDD (5.5V)并检查来自基准输出 U2 (2)的5V 电压。

    根据观察结果、将进一步推进。

    此致

    安布 M