This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638:基准电压不时从外部更改为内部

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016313/tlv5638-reference-is-changed-from-external-to-internal-from-time-to-time

器件型号:TLV5638

客户正在报告:

具体而言、我们将讨论 TLV5638。 到目前为止、我们已将该组件安装在良好的10k 板上。
正如其外观所示、基准电压可能会不时地从外部更改为内部。 是否有任何已知会发生这种情况?
我们不通过 SPI 总线显式设置基准。

问题:是否需要任何额外的预设来克服上述报告的"Isse"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫伯特、您好!

    是否有可能错误地向器件发送命令? 例如、您是否可以写入总线上的另一个器件并意外地将 CS 线路置为低电平?

    谢谢、

    Paul