This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7716:DAC7716的基准电压电路

Guru**** 2902990 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7716, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016433/dac7716-reference-voltage-circuit-for-dac7716

器件型号:DAC7716
主题中讨论的其他器件: REF5050REF5025TMUX6136

您好!
我正在考虑使用 DAC7716的电路。
我考虑将电压电路参考到 DAC7716上的 REF-A 输入引脚。
基准电压电路将使用 REF5050、REF5025和 TMUX6136。
模拟开关 TMUX6136用于在初始化时序将基准电压2.5V 或5.0V 切换到 DAC7716上的 REF-A 输入引脚。
DAC7716的内部增益设置将仅使用 x4。
并且 DAC7716的输出电压范围为+/-10V、+/-5V 和0V 至+10V。 (AVDD =+15V、AVSS =-15V)
我想使用模拟开关 IC TMUX6136来切换参考电压2.5V 或5.0V、但我需要有关这是否会导致 DAC7716运行问题的建议。

此致、

网状网络