This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:SDO 引脚、推挽还是开漏?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC7760EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015894/dac7760-sdo-pin-push-pull-or-open-drain

器件型号:DAC7760

您好!

我认为 DAC7760的 SDO 引脚是推挽输出。
但我的客户报告说、它需要外部上拉。
如果没有上拉电阻器、它将无法工作。  

SDO 是否为漏极开路?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥巴-桑

    DAC7760输出应为推挽式。  数据表中的所有示例电路以及两个 EVM 都没有上拉电阻器、因此 SDO 上没有上拉电阻器。 在我们的某些器件中、需要启用 SDO、但在此器件中、始终启用 SDO。  

    他们能否共享原理图? 我想检查 SDO 上是否有其他东西、确保控制器侧和器件侧 I/O 处于相同的电压、并查看 GND 是否也正确连接。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    今天、我使用 DAC7760EVM 进行了测试、并确认它是推挽输出缓冲器。
    我将通过电子邮件发送原理图

    此致、
    OBA