This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293、关于 WCT

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015840/ads1293-ads1293-about-wct

器件型号:ADS1293

你(们)好

我对 WCT 很好奇。

我可以将通常的模拟数据传输到 WCT 吗?

I 意味着 SPI 数据(0x37 ~ 0x39)

因为我想将其视为示波器。

和 XTAL1、XTAL2 (4.096MHz)

我可以在 MCU 上生成波形(PWM)并将其提供给他们吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyun Woo、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    我不清楚您对 WCT 的问题。 请详细说明一下吗?

    有关 WCT (威尔逊参考)的操作、请参阅第8.3.10节。 WCT 输出主要用作胸电极的基准电压。 它被定义为三个肢体电极 RA、LA 和 LL (WCT =(RA + LA + LL)/3)的平均值。

    如果您不使用片上晶体振荡器、则可以向器件提供外部时钟。 外部时钟源(来自 MCU)必须连接到器件的 CLK 引脚、并且 XTAL1和 XTAL2引脚在此配置中不使用。 数据表中的第8.3.19节介绍了如何设置器件以使用数字电路的外部时钟。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

    很抱歉,我认为它应该准确地解释了我想要的东西。

    总之、请参阅图85。 具有 ECG 仿真器的单个 ADS1293器件...

    我想在示波器上看到这种情况。 (我是说类似于波形)

    那么、我应该检查 WCT 或 CMOUT 以查看 示波器上的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyun-Woo、

    感谢您的澄清。

    WCT 和 CMOUT 输出均为通道输入的平均值、而不是 LEAD I 和 LEAD II ECG 信号。 因此、您将无法使用 WCT 或 CMOUT 输出引脚在示波器上看到 LED-I 或 LED-II 信号、如图85所示。 当配置为3导联 ECG 应用时、ECG LEAD-I 和 LEAD-II 信号是 ADS1293 AFE 通道1和2的数字化输出(请参阅图84)。 要查看 ECG LEAD I 和 LEAD II 波形、您需要采集两个通道的 SPI 数据并绘制它们。

    ECG 应用中 LED-I 和 LED-II 的定义如下。  

    LED-I = LA - RA

    LED-II = LL - RA

    有关 WCT 和共模(CM)检测器电路实现的更多详细信息、请参阅第8.3.10和8.3.11节。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您! 我可以理解。

    祝你度过美好的一天