This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:ADS124S08EVM:ADS124S08EVM 如何测量电阻器上的电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015272/re-ads124s08evm-ads124s08evm-how-to-make-a-voltage-measurement-across-a-resistor

主题中讨论的其他器件:ADS124S08EVMADS124S08

感谢您提供详细信息。

我已连接电阻器@ J8的引脚1和引脚2。  

我看到以下 MUXP = AIN8且 MUXN = AINCOM (或 AIN9)寄存器配置的结果

读取的电压为2.5V。 没错。 但是,如何找到电阻器值(因为电流源和电阻器两端的电压差不可用)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    我将您的问题从上一个主题中拆分、因为主题已发生变化。  您使用所用配置进行的测量不是跨电阻器进行的、而是仅测量基准本身。

    我建议查看 ADS124S08EVM 用户指南、以查看能够使用 EVM 进行的各种类型的测量。  该 EVM 能够或测量 TC、RTD (一种电阻器测量类型)、电桥传感器、电压和电流输入。  用户指南中详细介绍了每种测量的设置方法。

    如果您向我提供有关您想要做什么的更多详细信息、我很乐意提供更多信息。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在之前的查询/主题中没有得到充分的解释...

    实验1:手动选择 MUXP 和 MUXN。 而不运行脚本。  要运行哪个脚本?

    我已在 J8连接器的引脚1和引脚2处连接已知电阻器670欧姆(已知值)。

    并在引脚2和引脚3上连接了22K 电阻器(要计算的值)。 我想计算引脚2和引脚3之间连接的电阻器值

    ADC 评估软件 GUI 中的寄存器控制:

    MUXP:AIN8.

    MUXN:AIN9

    引脚1处测得的电压(使用万用表)为 2.5V 、引脚2处测得的电压 为2.426V。     在 AIN8上、2.426V 时的 ADC 输出代码应为16280610 (对于 2.5V 的满量程电压、我采用了满量程代码16777215 [2^24])

     数据分析中读取的平均值  8388607.0。从 ADC 读取值错误的原因是什么? 我只想在这个设置中测量电阻值、而不想在一个替代设置中测量电阻值。

    实验2:运行"2线 RTD "脚本。 这对我来说很好  

    我在 J7的引脚1和引脚4之间连接了~100欧姆

    我将使用以下公式获得99.05欧姆-  

    RRTD =(2×R68×ResultCODES/ PGA)/(2^24–1)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    对于您的第一个实验、这与第25页的第5.1.2.2节中 ADS124S08EVM 用户指南中描述的热敏电阻配置电路非常相似。  您将注意到、图19与您的实验非常相似。  JP8设置为 VREF 为2.5V、JP11设置为 J8的引脚3接地。  由于 AIN9现在处于 AGND 电位、PGA 必须被禁用。  最类似此测量的脚本是 绕过 PGA 的 J8热电偶测量。  

    ADS124S08的满量程范围(FSR)为+/- VREF/增益/(2^24 - 1)、因为输出格式为二进制补码(总代码的一半为正、另一半为负)。  如果 VREF= 2.5V、则2.5V 时一个代码(LSB)的值为2*2.5/1/(16777215)或大约298nV。  22k 电阻器的近似代码为2.46V/298nV 或8140305。

    如果您仍然看到+FS、请检查以确保 PGA 已禁用/旁路、并且 J8-pin3通过 JP11连接到 AGND。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、

    我检查 了 PGA 寄存器设置、 并注意到默认情况下已禁用该寄存器。 因此、这不是该错误的根本原因。 当我在寄存器0x05 REF 处进行检查时、我注意到 nREFn_BUF 默认被禁用。 当我启用它时、它开始工作。

    感谢您的支持!!