This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:在多路复用器输出和 ADC 输入之间使用运算放大器和 RC 滤波器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015078/ads7924-using-an-operational-amplifier-and-rc-filter-between-multiplexer-output-and-adc-input

器件型号:ADS7924

尊敬的团队:

我的客户正在考虑在 ADS7924的 MUXOUT 和 ADCIN 之间添加一个运算放大器以提高感应性能。 ADS7924数据表描述了第33页的 RC 滤波器设置、即"8.1.2在多路复用器输出和 ADC 输入之间使用运算放大器和 RC 滤波器"。  
   在通道间切换时、RC 组件值应允许足够的稳定时间。
   满量程输入信号稳定在12位 ADC 的1LSB 范围内所需的时间由公式3给出:
      稳定时间= R×C×ln (2^12)  --(3)

稳定时间(通过等式3)应短于 采集时间、对吧?
它们应该使用什么来设置稳定时间?

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    如果采集阶段(Tacq)正确、则输入应在结束前稳定至0.5LSB、以便输入应更短。  

    设置时间由使用的滤波器值决定。 这些值需要根据采集时间、采样保持电容、满量程范围和分辨率进行选择。 下面提供了一个有关此主题的良好视频系列。 下面还提供了用于帮助确定滤波器值的模拟工程师计算器。  

    SAR ADC 输入驱动器设计

    模拟工程师计算器

    数据表中的第8.1.5节为 R 和 C 提供了一个很好的建议、该建议也可以使用、因此这将是一个很好的起点。  

    此致、

    Aaron Estrada