This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:24位分辨率不可完全使用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014799/ads131e04-24bit-resolution-not-fully-usable

器件型号:ADS131E04
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

我们将在24位16ksps 模式下使用 ADS131E04。 我们获得的价值似乎在所有渠道都有效、除了偶尔出现的极端异常、但我们可以处理这些价值。 但是、如果我们以十进制形式查看24位整数值、我们会看到所有值都可以被10除。

我们尝试将采样率降低到8ksps、现在值的十进制形式永不以数字2或7结尾。 在进一步将采样率降低至4ksps 后、以0、2、5或7结尾的值通常仅显示为以1、3、4、6、8或9结尾的值的一半。

我们可以在所有通道和所有通道多路复用器设置上看到这种行为。 在16位模式下、我们无法看到类似的奇怪行为。 目前、我们在实验室中有两块板使用 ADS131E04、每次检查时、我们都在这两块板上目睹了这种行为、而且都没有失败。

我们在数据表中也找不到任何可以解释此类行为的东西。 对于我们来说、这种模式以二进制器件中数据的十进制表示形式出现、这似乎特别奇怪。

由于我们的应用要求在16ksps 时至少有22位分辨率、这对我们来说是一个巨大的问题、目前我们将尝试解决这个问题、我们希望这里的人能够帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    大多数24位 ADC 的分辨率将受到热噪声或其他非固有噪声源的限制。 它们的 LSB 大小(每个代码的电压权重)几乎总是比这个噪声水平小得多、有时会小一个数量级以上。 如表1和表2所示、使用16kSPS 数据速率时、有效位数(ENOB)最多仅为17位。  

    当基准电压为2.4V 且增益= 1时、ADS131E08在16kSPS 时的动态范围约为103dB、相当于约12uVrms 或34uVpp。 ADS131E08的 LSB 大小仅为286nV。

    我不确定如何准确解释小数代码中最低有效位数显示这些模式的原因、但我认为这只是数字抽取滤波器的伪影、以及它们如何针对不同的过采样率(OSR)计算24位输出、 进而产生不同的数据速率。 这不是特定于此产品或您电路板上的器件的问题。 然而、考虑到缺失代码无论如何都将被 ADC 噪声隐藏、这一点实际上并不重要、更不用说可能从信号源、电源或系统中其他位置进入的额外非固有噪声了。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但请考虑在下一版数据表中对此进行澄清。 如果我没有测试两个电路板、这些滤波器伪影会使我相信器件已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的反馈。 我们将考虑如何在将来更好地向客户解释这一点、因为它适用于我们的许多产品。

    此致、

    Ryan