This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:Vrefby2缓冲器输出的容差是多少?

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015265/ads8166-what-is-the-tolerance-on-the-vrefby2-buffer-output

器件型号:ADS8166

DS 不清楚、但 DS 表26下的注释显示:"(1)实际 VREFby2值可能与表26相差±10%。"

这是否意味着 Vrefby2的最小值/最大值是 Vref/2的±10%? 我认为这是不正确的。 请提供 Vrefby2输出的精度、该精度是分压器容差和失调电压的组合。 如果在生产过程中对其进行了修整、它是否会反映在 DS 中的某个位置、而我只是遗漏了它? 谢谢- Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们不会在数据表中指定最小值/最大值、只是平均值。

     

    ADS816x 中的 VREFby2输出的平均值为 REF/2。  +/-10%注释用于 REF/2的裕度调节功能。 客户可以调整 VREFby2缓冲器的输出以获得稍高的输出电压–此调整具有10%的容差。

     

    例如、如果 REFby2_Ofst[2:0]= 111b、则 Vrefby2在 Vref=5V 时从2.5V 增加到2.62550V。  该0.1255V (2.62550-2.5)的偏移容差为+/-10%、即0.11295V 至0.13805V。

    最棒的

    Zak