This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:PLL 温度范围

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014883/dac3484-pll-temperature-range

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件: DAC3482

主席先生,

我想使用 DAC3484内部 PLL 作为乘法器来生成 DAC 时钟。

我在 DAC3484数据表中找不到 PLL 不可重新调整的允许温度范围。

您能否确认 PLL 是否在-40°C 时锁定、它是否可以在+85°C 时保持锁定、而无需重新调整 VCO?

芯片内部有一个温度传感器。 请问他的主要职能是什么?

此致、

Alain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    您可以使用 DAC3482的以下设置进行可在自然通风温度范围内工作的设置

    下面是温度传感器信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的快速回答。

    您在哪里找到了此 VCO 表?

    对于温度传感器、我了解它测量温度...

    我的问题是:它的主要功能是什么? 它用于在温度变化或 DAC 参数...或无任何内容...时校准 PLL VCO 吗?

    此致、

    Alain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在 DAC3482数据表中找到 VCO 表。

    温度传感器用于测量器件的近似结温、不超过系统规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    此致、

    Alain