您好!
我的客户需要帮助。
布线如下:AINP 连接到模拟电压输入;AINN 连接到接地;AGND 连接到模拟接地;Vbias 悬空;CS 连接到 MCU;DSYNC 连接到+ 5V;XIN 输入2MHz 有源晶体振荡器信号;XOUT 悬空;DGND 连接到数字接地; DVDD 连接到+ 5V; SCLK\ SDIO\ SDOUT\ DRDY 连接至 MCU; MODE 连接至模拟接地;AVDD 连接至+ 5V;REFIN 和 REFOUT 通过电容器接地。
根据数据表、如果电压 上升速率为 50V/s、则 ADS1212将自动初始化。 我失败了、 DRDY 保持高电平。 我使用 了数据表中推荐的方法 来输入特殊的 SCLK 信号。 但我失败了、DRDY 保持高电平)。 SCLK 脉冲时间为512txin < t1 < 800txin;10txin < t2;1024txin < t3 < 1800txin;2048txin < t4 < 2400txin。 我将时间设置为:t1 = 350us;t2 = 20us;t3 = 700us;t4 = 1100us (ADS1212 晶体振荡器2MHz);没有数据被写入 CMR 寄存 器(对于 DRDY、从不为低电平)。
请帮助。 谢谢。