This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:在高于8GHz 的输入频率下请求测试结果

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016095/adc12dj5200rf-request-of-test-results-at-higher-input-frequency-than-8ghz

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

你好。 我有一位客户要求获得 ADC12DJ5200RF 在高于8GHz 的更高输入频率下的测试结果。 我希望你能帮助他满足他的要求。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我确信我们可以提供此信息、您能告诉我们客户将用于该应用的采样率和 JMODE 是多少?

    谢谢、

    Rob