This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952-Q1:推荐用于 ADC 滤波器的前端 RC

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015508/ads7952-q1-the-front-end-rc-recommend-for-the-adc-filter

器件型号:ADS7952-Q1

大家好、

我的客户正在考虑输入引脚上的前端 RC 滤波器为47kohm 和1uF、以实现极低的截止频率、是否存在潜在风险? 稳定时间、还是会严重影响测量精度?

通常、我们如何建议客户添加前端滤波器组件值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您是否知道客户是否使用缓冲或非缓冲 MXO? 我建议遵循从数据表第40页开始的典型应用建议。 有一些图显示了基于 Rsource 和最大吞吐量实现的最小吞吐量以及一些建议的电容值。  

    如果不遵循数据表中的建议、则可能会出现趋稳误差以及 THD 增加。

    此致、

    Aaron Estrada