This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:热电堆应用

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112U04, LMP7732, ADC122S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015555/ads112u04-thermopile-application

器件型号:ADS112U04
主题中讨论的其他器件: LMP7732、 ADC122S021

你(们)好

客户正在处理热电堆应用的设计、并正在考虑使用 ADS112U04。

他注意到 DS 提到热电偶是推荐的应用、也不知道热电偶是否适合热电堆、因此他检查了我们的 LMP7732、并发现建议将 ADS122S021用于热电堆应用。

  ADS112U04也适用于热电堆吗? 我应该建议客户使用哪一种?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    ADS112U04可用于测量热电堆。 热电堆类似于多个串联的热电偶、热电堆的输出电压大约为10s 或100s 毫伏。

    主要考虑因素是客户希望多快地测量热电堆电压、因为 ADS112U04是相对较慢的 ADC (最大为2kSPS)、而 ADCxxxxx 是速度快得多的 SAR ADC (我不确定您所指的是哪款器件、 因为 ADC122S021不是有效的器件型号)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果您愿意、我们可以继续进行离线讨论。

    布莱恩