This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:Turbo 模式的时序信息

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015184/ads122c04-timing-information-for-turbo-mode

器件型号:ADS122C04

大家好、

你好。  

我对 ADC ADS122c04有疑问。 在涡轮模式下、以1200的输出数据速率测量所有4个输入一次需要多长时间?

或从一个输入切换到另一个输入需要多长时间。 那么、多路复用过程需要多长时间?

我们客户的主要问题是、他们无法从数据表中获取准确的时序信息、因此无法估算对每个通道进行采样所需的时间。

您能帮助我们了解这一问题吗? 提前感谢。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    数据速率将直接与内部振荡器进行缩放。  在电气特性表中、我们可以看到以下内容:

    在 Turbo 模式下、时钟最小/最大值可高达2.048MHz 的4%。  这意味着1200sps 的标称数据速率也可能变化高达4%。  请注意、我刚才提到了标称数据速率。   ADS122C04数据表的表12给出了时钟周期数的实际转换率。

    您使用的时序取决于使用的是连续模式还是单次模式。  通过多路复用器的最快时间是使用连续模式并监控 DRDY 信号、以在 DRDY 的下降沿触发中断。  作为中断例程的一部分、您将把多路复用器更改为下一个通道、这将重新启动转换、然后您可以发出 RDATA 命令来读取完成的最后一次转换。  除了数据速率时序外、您还需要添加寄存器写入命令的时序以更改多路复用器。  SCL 时钟应设置为 FAST+时序(1MHz)、以获得最快的吞吐量。

    因此、在连续模式下进行转换的最坏情况时序为[(1.04 * 0.84ms)+写入寄存器以进行多路复用器更改的时间]* 4。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    谢谢你。 我们的客户希望非常感谢您的快速且清晰的解释。  

    此致、

    Jonathan