This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:当发出任何设置电流的命令时、Iout 引脚的电流将达到100mA。

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015535/dac7750-current-of-iout-pin-shooting-upto-100ma-when-given-any-command-to-set-current

器件型号:DAC7750

我已将 AVDD 连接到10V。 和数字引脚连接到 ESP32、ESP32在3.3V 数字电平下工作。 在该程序中、无论我设置为 DAC 的值是多少、电流突然冲至100mA、IC 变热。 如果没有为 DAC7750提供用于设置电流的命令、电流保持在0mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshay、

    您是否有可以分享的原理图? 查看原理图以帮助调试任何问题可能会有所帮助。

    此外、器件是否有可能损坏? 您似乎能够与器件通信。 无论启用器件、然后使电流升高到如此高的水平、器件确实可能受到损坏。 如果您有其他可用器件、则可以尝试更换电路板中的器件。

    吴约瑟