This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP1221:板级仿真中所需的 VSP-1221 IBIS 或 p-spice 或 spice 模型。 如果有的话会很有帮助。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP1221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015636/vsp1221-vsp-1221-ibis-or-p-spice-or-spice-model-needed-in-board-level-simulation-helpful-if-available

器件型号:VSP1221

你(们)好

我们是 VSSP1221的常规用户。

要进行板级仿真、需要使用 IBIS 或 P-SPICE 或 Spice 模型。

TI 团队将为您提供极大的帮助。

此致

Ravi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    感谢您深入了解 VSP1221。 我认为我们没有用于器件的 IBIS 或 TINA 模型、因为这是一个非常旧的部分。

    我将与团队核实您是否可以使用任何等效器件的 IBIS 或 TINA 模型来实现 VSP1221、并将返回给您。