This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:连接高速 ADC 的替代方案。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015297/ads52j90-alternatives-for-interfacing-of-high-speed-adcs

器件型号:ADS52J90

大家好、我的应用需要像 ADS52J0这样的高速 ADC、但是似乎所有高速 ADC 都使用 LVDS 接口、这是任何微控制器都不支持的。 我不熟悉 FPGA、由于时间和资源限制、我很难使用 FPGA。 是否可以选择将高速 ADC 与微控制器相连?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的微控制器可以支持的输入速率和 I/O 宽度是多少?

    您期望 ADC 提供哪些数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们找到了一种实现 电路的替代方法、因此不再需要高速 ADC。 感谢您的观看!