This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:温度测量

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014970/ads1291-temperature-measurement

器件型号:ADS1291

您好!

 很抱歉再次打断您。 关于一个月前发布的有关 ADS1291的温度测量、您的意见是 在系统中注入显著的50/60Hz 电力线干扰。

(+) ADS1291:温度测量-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

根据客户的测试、他切断了所有内部  电极、因此不 应注入噪声。 他将寄存器配置为:CH1SET = 0x14、RLD_SENS (0x06)= 0x00、LOFF_SENS (0x07)= 0x00、并且读取寄存器 REG00~REG0B: 52 00 A0 10 14 91 00 00 00 02 83 0C

如果他  在温度测试过程中触摸右腿驱动、则温度会随机波动、但 如果触摸 RA、LA 电极、则没有问题。 请帮您进行分析。  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    设备冠军已不在办公室、将于7/6返回。

    同时、请分享显示温度波动的数据波形。 他们是否查看了 ADC 输出的 FFT 以查看干扰源的频谱。 此外、如果可能、请分享电路板原理图。 如果您无法在论坛中分享原理图、请将原理图转发至邮寄列表: ads129x-support@list.ti.com

    此外、客户是否已测试 ADS129xEVM 上的配置、如果是、他们是否看到类似的行为?