This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:AMMC1336时钟输入

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014586/amc1336-ammc1336-clock-input

器件型号:AMC1336

您好!

 我在我的设计中使用该 IC。 因此、为了从该 IC 时钟输入读取数据、必须提供时钟输入。 我使用 ACPL-0873数字滤波器处理来自 Σ-Δ 调制器的位流数据、并将其与 SPI 连接到控制器。 我不确定该数字滤波器是否为调制器提供时钟、或者我们是否需要为调制器提供外部时钟输入以获取数据。 请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    AMC1336不会生成自己的时钟、因此您需要为 AMC1336和数字滤波器提供外部时钟信号。 最好将时钟信号从外部时钟路由到 AMC1336、然后路由到数字滤波器、而不是直接从外部时钟路由到 AMC1336和数字滤波器。 这样做的原因是、如果时钟和数字滤波器与时钟和 AMC1336之间存在较长的迹线长度差异、则应最大限度地减少数字滤波器的数据和时钟输入之间的相移。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     感谢您的回复、我将为控制器和数字滤波器提供 PWM 输出。 实际上、我的设计中有9个这样的调制器和3个数字滤波器。 我能否 使用时钟缓冲器为所有这些 IC 提供相同的单 PWM 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    是的、您可以为所有器件使用单个时钟源、而时钟缓冲器是减少负载影响的好方法。


    此致、

    Scott