This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:具有交流激励的双桥-原理图回顾

Guru**** 2917270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015197/ads1261-dual-bridge-with-ac-excitation---schematic-review

器件型号:ADS1261
Thread 中讨论的其他器件:ADS1235

尊敬的所有人:

我尝试在交流激励模式下使用 ADS1261来读取两个完整的惠斯通电桥。 因此、我计划将 AIN0和 AIN1用作 REFP0和 REFN0、并将 AIN2和 AIN3用作 REFP1和 REFN1。 交流激励为2线、然后使用对 ANI6 - AIN7以及 AIN8和 AIN9作为每个电桥的差分输入。

我遇到的原理图如下、但我不确定、我也有一些疑问:

1)- AINCOM 必须连接到某个信号、还是可以保持悬空?

2)- REFOUT 必须连接到5V? 或者应该使用2.5V。 对于 MCU、电桥由 AVDD = 5V 和 DVDD = 3.3V 供电

提前感谢、

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您所拥有的原理图非常简单、实际上是 ADS1261EVM (包括用于交流激励的 UCC 栅极驱动器)的副本。 实际上、如果您希望提前验证系统的性能、则可以直接在此 EVM 上实现。

    我唯一的意见是、我不知道为什么 REF 输入之间有100欧姆电阻器。 如果您需要相对于电桥激励电压的比例式基准、那么我假设可以移除这些电阻器。

    您的问题答案:

    1. 根据 ADS1261数据表的第10.1.4节"为了最大限度地减少测量通道的输入泄漏、请将未使用的输入连接到1/2 Vs 电压(AVDD+AVSS)/ 2或 AVDD。"
    2. REFOUT 是 ADC 的输出、特别是 ADC 内部2.5V 基准电压的输出。 如果您不需要使用它、则无需连接任何设备。 由于您使用的是比例式基准、我不确定您甚至需要启用 ADC 的内部基准。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    电阻器应该是100k。 我将此基于 ADS1235应用示例。 这就是为什么我想知道我是否应该有它们。 但我正在寻找比例式基准、因此我将把它们取出

    关于我的问题:

    1 -然后、我要将 AINCOM 连接到 AVDD

    2 -我连接了一个10uF、因为它在引脚说明的数据表中显示。 但是、由于 REFOUT 是输出、我认为我不需要使用它、因此将其保持悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    好的、100千欧电阻器更有意义。 ADS1261数据表的第9.3.3.4节中实际上对此进行了说明、这些电阻器用于检测缺少的基准电压。 如果电桥电源断开、该电阻器将 REF 引脚拉在一起、使它们接近0V、ADS12CAN 的内部 VREF 监控器警报会检测到该电压。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan!