This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244EVM:重新设计 ADC3244EVM

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014975/adc3244evm-adc3244evm-redesign

器件型号:ADC3244EVM
主题中讨论的其他器件:THS4541

大家好、

请帮助客户解决以下问题。

我想在电路板上使用 THS4541差分放大器将输入信号放大10V/V 为此、我将首先修改电路板、使其处于直流耦合模式。 我将对电路板数据表表表表6 (第13页)进行修改。 我还将此表放在附件中。

之后、为了将放大器的增益设置为10、我将使用170欧姆的电阻器 R98、使用23.6欧姆的电阻器 R92和使用35欧姆的 R93进行更改。 我要将跳线 SJP1的位置切换为1-2。 因此、R96和 R97将并联、结果为27 Ω、我的总端接电阻值为35+27 = 62 Ω。 因此、我将实现增益10V/V 的电阻值、该值在 THS4541数据表的表1中给出、位于第23页。 我还将 THS4541原理图和增益表放在附件中。

请确认我的方法吗?

B.R.

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    关于将 EVM 修改为直流耦合模式的问题、您答对了。 我刚刚查看了原理图、可以确认 用户指南中正确列出了这些组件更改。

    关于将增益设置为10V/V,这些组件的变化是正确的,但我相信您可能错过了将 RF 设置 为402欧姆的操作(这正是表1所反映的)。 对于通道 A、反馈电阻器为 R94和 R95。 您建议的每一个其他组件值都是正确的。

    此致、Chase