This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:每个输出通道上的速度澄清

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014948/adc32rf45-speed-on-each-output-channel-clarification

器件型号:ADC32RF45

大家好、

你好。

我想确认一下。 描述为3.0GSPS 双通道模数转换器(ADC)。 ,2个输出通道中的每个通道上的双通道单位是3Gbps,还是2个输出通道中的每个通道上的1.5Gbps?   

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、3GSPS 采样率同时应用于两个通道。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Chase。 只是为了澄清。 对于额定速率为3Gbps 的模数转换器、它是指低于 A 还是 B?

    a.) 2个输出通道中的每个通道的数据速率均为3Gbps

    b) 2个输出通道中的每个通道的数据速率均为1.5Gbps

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    2个输出通道中的每个通道的数据速率均为3GSPS。

    谢谢