This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:我们是否有用于此部件的 Linux 驱动程序

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014646/ads122c04-do-we-have-linux-driver-for-this-part

器件型号:ADS122C04
主题中讨论的其他器件: ADS1015

大家好、

我的客户正在使用 ADS122C04、我们是否有用于此部件的 Linux 驱动程序?

我们在这里找到了一些驱动程序、您能不能建议我们可以使用哪一个驱动程序来实现该器件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4979989:

    遗憾的是、我没有发现用于 ADS122C04的 Linux 驱动程序。  几年前、有一个 E2E 问题涉及一名正在开发 Linux 代码的学生的交流、但我不相信代码都已发布到 Linux 社区。  可能可以调整 ADS1015项目中的代码、但需要添加其他命令。

    此致、

    Bob B