This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:有关 AFE4404的问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136516/afe4404-question-about-afe4404

器件型号:AFE4404

您好、TI 专家、

我的客户认为 AFE4404是他们的新产品、即可穿戴智能腕带。

他们想知道下面两个问题的答案。

他们将使用与 AFE4404 EVM 相同的光电传感器。 (NJL5513R - NJR)

光电二极管可以定位手腕的任何位置吗? (手腕前面或手腕背面)

2.照片传感器的布局长度如何? 如果照片传感器位于手腕后部、我们必须使用额外的电缆连接照片传感器和 AFE4404。

它是否会影响信号质量? (例如。 如果长度过长或其他东西会产生很大的噪声)

请检查这2个问题。 谢谢。

此致、

Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、  

    1.直接在骨上的皮肤通常比其下面的皮肤肌肉或血管更坏。 因此、手腕底部有更多毛细管 、可有效采集 PPG 信号。 请注意、光电二极管放置需要避免与发送器 LED 发生串扰、因此强烈建议进行一些光学放置测试。  

    2.电缆可以与环境噪声耦合,因此建议尽可能缩短 AFE 的模拟输入长度。  

    此致、
    Nick Z