This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3541:TLC3541随机无响应

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136812/tlc3541-tlc3541-random-no-response

器件型号:TLC3541

对于   我们的其中一个设计中使用的 TLC3541、 我们在上电时有时没有得到任何响应。 当发生这种情况时、下一次上电可能会有正常响应。  

它仅在加电时是随机的、但器件本身还不错。  它与特定批次或制造无关。  

是否存在可疑因素? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huichun、

    TLC3541上电后需要一个初始化周期(见第11页的顶部)。  您能否告诉我们您是否将其作为系统启动序列的一部分?  如果您有、您可以共享显示 SCLK、CS、FS 和 SDO 引脚的逻辑分析仪或 O 示波器屏幕截图吗?