This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:单端输入的最佳实践

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292ECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132791/ads1291-best-practice-for-single-ended-input

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件: ADS1292ECG-FE

您好!

我已识别 ADS1291 24位 ADC、它满足分辨率、数据速率、功耗和接口方面的所有要求。 我不打算用于 ECG 应用、而是测量单端传感器输出(0V-1V)(变化非常慢)。

但是、我对数据表(SBAS502C、第22页、第8.3.3节)中单端输入的定义感到惊讶。 我希望 INN 输入接地、而不是中间电源。 如果我将 INN 接地、根据图21、共模电压为0V、但它不在等式5 (第24页)定义的范围内(增益= 1、VMAX_Diff = 1V)。

根据定义、INN 输入应连接到电压(1/2 Vs)。 我能否简单地将1.5V 电压基准连接到 INN 并将传感器输出(0-1V)连接到 INP? 这是否起作用?

我在单端 ADC 方面有一些经验、其中负输入接地、全差分 ADC、但从未遇到过这种特定情况。 我想征求您对此的意见、并了解最佳实践。

感谢您的支持、

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意 、图21中有一行较小的字体-" 共模电压(单端模式)= IN"

    这意味着、当您将器件设置为单端模式时、INN 输入引脚上的任何输入都是共模电压。 是的、我知道在单端模式下、共模电压概念模糊。 而且、此类共模电压可以是 GND。

    请注意、对于差分输入或差分 信号、 共模电压公式为 (V+ V-)/2  、 而差分放大    器不知道/关心 V+分别是什么 V-、差分放大器只关心/发现 V+和 V-之间的差异、即 V+- V-。   话虽如此、 如果 V+和 V-  都相对于 GND 接地、则差分放大器看到并放大  (V+ GND)-(V-+ GND)= V+  - V-。   如果 V-实际上也是 GND、则差分放大器会看到并放大 V+ - GND =静止 V+。

    如果您的输入是差分信号、即 V'+和 V'-是反极性(或180度相移)、并且是围绕共模电压(即对称/镜像)、那么此类共模电压必须为 (V'+ V'-)/2、并且在规格范围内、 差分放大器仍将看到/放大差值,即当 V'+= V++ VCM 和 V'-= V-+ VCM 时,差分放大器将看到/放大 V'+- V-=静止 V+- V- ,如果它们反相(180度相位差),则为2*V+。

    关于您的传感器问题、您的传感器输出基准电压是否为1.5V?  即 Vsensor - Vref (在您的情况下为1.5V)有何区别?

     此外、整个系统应该是一个公共模拟 GND。 否则、相对于一侧的 GND、您的1.5V 可能与另一侧的 GND 不是1.5V。

    此外、请参阅数据表 6.1绝对最大额定值、 6.3建议运行条件、 6.5模拟输入范围的电气特性、限制和约束、因为它取决于其他设置、例如 AVDD、AVSS、VREF、增益等 因此 、是的、 您的 VMAX_DIFF = PGA 输入端的最大差分信号、CM =共模范围、增益、AVSS 和 AVDD 必须满足/满足第24页的方程式(5);否则、无法保证结果和性能。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、

    感谢你的答复。

    我的传感器输出以 GND 为基准、此输出相对于 GND 在0V 至1V 之间变化。 如果 我正确理解您的第二句话,传感器输出可以连接到 INP (V+),INN (V-)可以连接到 GND ?

    我已经验证了规格/特性6.1、6.3和6.5。 但是、在以下情况下、它不符合第24页的公式(5):

          VMAX_DIFF = 1V (最大1V - GND = 1V)

          增益= 1;AVSS=0V (GND);AVDD=3.3V

          共模= 0V;但公式(5)显示2.6V > CM > 0.7V

    这就是我计划将1.5V 电压基准连接到 INN (V-)并将传感器输出连接到 INP (V+)的原因、以便公式(5)满足要求。 但这是一个好主意吗?

    请就此发表评论吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您 需要读取和/或放大 Vsensor - Vref (1.5V)、则可以尝试。

    只需确保您在 INN 的输入符合 6.1绝对最大额定值、例如  

    AVSS 和 AVDD 之间的模拟输入电压

    除电源引脚±10mA 外、任何引脚的输入电流

    6.5电气特性

    满量程差分输入电压(AINP–AINN)应介于±VREF/增益 V 之间

    我是否可以问您是否碰巧拥有 ADS1291评估板/套件 EVM?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最终想读取 Vsensor-VGND (0)、但如前所述、它不符合等式(5)。

    这就是我提出将 Vref=1.5V 连接到 INN 并在软件/固件中进行补偿的想法的原因。

    我还没有 ADS1291套件,是 ADS1292ECG-FE 套件吗?  TI.com 或任何主要电子组件经销商似乎都没有库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我联系我们或其他部门、并与您联系、以了解 ADS1292ECG-FE EVM 的可用性。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请考虑购买  

    https://www.ti.com/tool/ADS1292RECG-FE

    ADS1291、1292和1292R 是相同系列、它们共享相同的 EVM 和 EVM 用户指南。

    字母 R 仅用于 ECG 应用的呼吸功能/功能、可选择使用或不使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!