This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:导联脱落检测不稳定、尤其是 RD 关闭时

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132052/ads1292-lead-off-detection-is-unstable-especially-when-rd-was-off

器件型号:ADS1292

我的项目需要测量双通道 ECG 信号并使用 ads1292。 有4个导联、例如 IN1P、IN2P、RD 和 COM、 COM 是 将 IN1N 和 IN2N 连接 在一起的公共电极。 我选择直流导联脱落检测方法。 RD 打开时、通常是正常的。 但当 RD 为 OFF 时、其他导联的 LOFF 状态有时会像50Hz 频率的梯形波那样不稳定、无论导联 为 OFF 或 ON。 因此、我认为引线检测 受到电源频率的干扰。 我通过 LOFF 寄存器选择各种 LOFF 电流大小和比较器阈值、以避免出现此问题、但不起作用。

如何解决它。 谢谢。

图1:原理图

图2:50Hz 下的 LOFF 状态输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以问您 是否碰巧拥有/使用 ADS1292评估套件/电路板(EVM)和 ECG 仿真器?

    您是否已尝试 使用 ADS1292 评估套件/电路板(EVM)和 ECG 仿真器进行实验并记下寄存器设置/配置?

    您能否澄清一下"RD"是什么意思?

    您是否使用 PACE 检测? 建议在开发和试验阶段首先关闭 PACE 检测功能。

    您是否使用直流电阻器方法或直流电流方法进行导联脱落检测? 您的电源是否干净?

    您是否正在尝试使用 ECG 模拟器进行实验?

    您在上面显示的图2中的信号是什么?

    您能否对导联接通和导联断开之间的波形进行比较?

    您可以尝试不同的 COMP_TH2 COMP_TH1 COMP_TH0设置吗?

     

    您是否使用 RLD? RLD 对导联脱落检测灵敏度有一定影响。 理论上、使用 RLD 有助于抑制共模噪声/干扰并改善导联脱落检测。  

    此外、您如何为 ECG 系统和用于与系统通信的计算机/笔记本电脑上电?  您是否可以在不连接到墙上插座的情况下尝试使用笔记本电脑?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!