您好!
我们正在尝试使用 ads1293测量人体的 ECG。
当我们将电极连接到仿真器时、其工作正常、如图所示。
我们使用5导联配置。 使用仿真器时、我们保持 v1浮动。


当我们使用焊盘将其与人体连接时、会干扰输出中的噪声。


通过代码进行寄存器设置



原理图为:

请向我们介绍我们的错误或应采取哪些措施来避免这种噪音。 ads1293是否有任何配置可以过滤该噪声?
请帮助我们解决这个问题已有很长时间。
此致、
Hussain Rizvi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试使用 ads1293测量人体的 ECG。
当我们将电极连接到仿真器时、其工作正常、如图所示。
我们使用5导联配置。 使用仿真器时、我们保持 v1浮动。


当我们使用焊盘将其与人体连接时、会干扰输出中的噪声。


通过代码进行寄存器设置



原理图为:

请向我们介绍我们的错误或应采取哪些措施来避免这种噪音。 ads1293是否有任何配置可以过滤该噪声?
请帮助我们解决这个问题已有很长时间。
此致、
Hussain Rizvi
如果难以读取代码、则从代码中配置的寄存器值如下所示、其余寄存器值为默认值。
配置的寄存器值:
0x01 0x11
0x02 0x19
0x03 0x2E
0x0A 0x07
0x0C 0x04
0x0D 0x01
0x0E 0x02
0x0F 0x03
0x10 0x01
0x12 0x04
0x21 0x04
0x22 0x20
0x23 0x20
0x24 0x20
0x27 0x08
0x00 0x01
你(们)好
我可以询问更多详细信息吗?
1.您使用的是 ADS1293评估套件/板(EVM)还是使用您自己的定制板?
2. 您是否尝试使用 ADS1293 EVM 从 ECG 模拟器采集 ECG 信号? 结果和/或噪音如何干扰? 并记下为您提供所需结果的所需设置/配置?
3.您是否尝试使用 RLD?
您可以为数据表 8.3.11共模(CM)检测器和 8.3.11.1电缆屏蔽驱动和 8.3.12右腿驱动(RLD)尝试不同的组合设置
例如、尝试不同的设置
PACE2RLDIN
8.6.4共模检测和右腿驱动共模反馈控制寄存器
CMDET_EN:共模检测使能
CMDET_CN:共模检测控制
RLD_BW
RLD_CAPDRIVE
顺便说一下、数据表 中非常重要的设计和布局说明10电源建议-
"
CVREF 引脚 µF 一个1 μ F 的接地旁路电容器;该电容器应具有低 ESR 并应尽可能靠近引脚放置。 RLDREF 引脚 µF 一个0.1 μ F 陶瓷旁路电容器接地;该电容器应尽可能靠近引脚放置。
应将低 ESR 旁路电容器放置在靠近 CVREF 引脚的位置。 •旁路电容器应放置在靠近 RLDREF 引脚的位置。
"
4.您是否正在设计5导联系统? 对于5导联系统、您可以查看数据表 第9.2.2节5导联 ECG 应用、并注意到这一点
(1) R1、R2和 C1的 kΩ MΩ 值会因系统/应用而异;这些元件的典型值为:R1 = 100 μ F、R2 = 1 μ F、C1 = 1.5nF。
谢谢
您好!
我对你的答复非常满意。 我对电子产品不是很好、但我会尽可能多地回答。
它是我们的定制板。 上述问题中介绍了该原理图。
2.我们已将仿真器与此定制电路板一起使用、而不是 EVM。 结果非常好、没有任何噪声。 如上所示。 如上所示、我们对贴附在身上的贴片使用了相同的配置、可以看到上面所示的噪声。
3.我将尝试不同的配置,并与您分享结果。 我们满足您共享和数据表中提到的电源要求。
4、是的、我们使用5导联配置。 我们已将 R1 = 10k、R2 = 10M 且 C1 = 1nF
谢谢。
您好!
您还可以参阅 EVM 用户指南
部分 2.3.2. 5导联 ECG 应用
图10:5导联应用
"要查看已更改的寄存器,请单击 GUI 左上角的“Register Map”图标。
同样、我之前列出的寄存器可能仍需要尝试、更改和测试、因为它们可能会因系统而异/取决于系统。
顺便说一下、您是否启用了任何 PACE 检测和/或导联脱落检测? 我可能建议先将其关闭。
此外、您的信号噪声似乎是高频。
您可以执行 FFT 来查看/了解噪声/干扰的频率分量。 它出现在哪个铅或电极上?
如果需要、您可能希望实现模拟低通滤波器或数字低通滤波器。
谢谢。
您好!
我们使用与 nrf9160实验板连接的定制电路板、通过串行方式从控制器读取串行数据。 因此、我们无法使用该板运行 EVM 应用。 PCB。
我们也将共享 FFT 的结果。
通过查看原理图、您是否建议进行任何更改? 我们使用5根导线将其与人体上的电极相连。

我们仅通过微控制器配置这些寄存器。 默认情况下为 REST。
0x01 0x11
0x02 0x19
0x03 0x2E
0x0A 0x07
0x0C 0x04
0x0D 0x01
0x0E 0x02
0x0F 0x03
0x10 0x01
0x12 0x04
0x21 0x04
0x22 0x20
0x23 0x20
0x24 0x20
0x27 0x08
0x00 0x01
使用相同的配置、我们可以在仿真器上获得非常好的结果。 可以在上面的第一个问题中看到这一点。 但是、当我们将其与连接到人体的电极连接时、输出中会集成噪声。 所有屏幕截图均随附在上述第一个问题中。
请在这方面帮助我们。
谢谢
您好!
您是否仍然有可用的 EVM?
您是否尝试过上述建议? 这些设置和配置可能会因系统、系统和产品而异、因此它不是一个适用于所有应用的可靠通用解决方案。
您是否尝试使用过 RLD? 在处理人体主题时使用 RLD 非常重要。
您可以为数据表 8.3.11共模(CM)检测器和 8.3.11.1电缆屏蔽驱动和 8.3.12右腿驱动(RLD)尝试不同的组合设置
例如、尝试不同的设置
PACE2RLDIN
8.6.4共模检测和右腿驱动共模反馈控制寄存器
CMDET_EN:共模检测使能
CMDET_CN:共模检测控制
RLD_BW
RLD_CAPDRIVE
您还可以参阅 EVM 用户指南
部分 2.3.2. 5导联 ECG 应用
图10:5导联应用
"要查看已更改的寄存器,请单击 GUI 左上角的“Register Map”图标。
同样、我之前列出的寄存器可能仍需要尝试、更改和测试、因为它们可能会因系统而异/取决于系统。
顺便说一下、您是否启用了任何 PACE 检测和/或导联脱落检测? 我可能建议先将其关闭。
有关原理图、请注意上述要点、并与 EVM 用户指南中的原理图进行比较。
此外、您还可以考虑将这些器件纳入电路板设计中、以尝试和测试-
https://www.ti.com/lit/an/sbaa188/sbaa188.pdf
Cp 和 Rp 以及 22k 欧姆//47nF 和10k 欧姆/47nF、但请确保提供旁路和/或禁用的灵活性。
谢谢