This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:使用外部时钟驱动 ADC、无需修改电路板

Guru**** 2790235 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12DJ3200EVM, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135112/adc12dj3200evm-using-external-clock-to-drive-the-adc-without-board-modifications

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2582

我们的系统需要在此 ADC 和其他部分之间同步时钟。 理想情况下、它们将共享一个2.66GHz 的采集时钟。 我知道可以修改电路板、但为了方便起见、我们希望避免这样做。 我们计划做的是将该时钟信号馈入 CLKIN0、以驱动片上时钟(或者可能是一些较低的时钟值、但与系统的其余部分同步)。 但是、我们看不到这方面的明确解决方案。 按照《LMK04828用户指南手册》第46页第9.3.5.1章中的说明、我们将1GHz 时钟(作为测试)馈送到 CLKIN0中、将参数 Clin_SEL_MODE 设置为0以启用 CLKin0。

但是、这似乎无法正常工作。 首先、我们想知道我们是否可以通过这种方式使用器件、或者我们是否理解错误。 然后、我们希望获得一些有关如何满足我们需求的建议。 如果这些信息在某种程度上很重要、EVM 会连接到 Zynq+ UltraScale (zcu102)。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandr、

    我正在为您研究这个问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、  

    LMK04828可生成两个集成 VCO 限制中的任何一个限制范围内的时钟。 VCO0支持2370MHz 至2630MHz、VCO1支持2920MHz 至3080MHz。 器件无法生成用于采样时钟的2660MHz 时钟。 这意味着需要将2.66GHz 时钟应用于 LMK04828的 CLKin1输入(通过 EVM 上的 LMK_CLKIN 连接器 J22)、并且需要在 LMK04828→PLL2配置页面上为外部 VCO 设置 VCO 多路复用器。

    此处还需要同步哪些其他时钟频率? 您能否为我们整理一个快速时钟树图?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 两个器件必须同步、否则我们将获取不正确的数据。 我已经尝试了你的建议,但它似乎不起作用。 我将使用射频信号发生器对其进行测试、即使在关闭发生器的情况下、ADC 也会进行捕获。

    我还按照第54页中的说明操作、因为我相信这是您向我提出的建议、但这也不起作用。 看起来、即使采用此配置、ADC 也会从某个位置获取时钟。

    如果您让它运行、我希望 GUI 能有一个配置文件。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、很抱歉、我不能按照您发布的图表进行操作。 我有一些后续问题可以帮助我们在最后澄清这一点

    • 什么是"信号发生器"块的用途
      • 它的输入和输出频率是多少?
      • 为什么它连接到 ADC12DJ3200EVM?
    • 您希望采样时钟来自哪个器件?
      • 外部源?
      • 使用 LMK04828?
      • 使用 LMX2582?
    • 您正在尝试同步多少个 EVM?

    此外、我之前所做的评论只是为了让您知道、为了通过 LMK04828在2.66GHz 下为 ADC 计时、您必须使用外部 VCO 模式。 如果器件采样率灵活(例如2.6GHz)、这允许更多时钟选项、情况是否如此?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不够清楚、我无法透露太多信息。

    基本上、"信号发生器的目的"是射频脉冲调制器、它使用来自时钟发生器的时钟来捕获射频信号(黄色波)、并将其输出为蓝色波。 需要将相同的时钟馈送到 EVM、以便它仅捕获峰值上的数据、否则我们将获得不正确的数据、并且波的重建将会混乱。 至于这一点、我们为每个器件提供了匹配的时钟长度、我们也在尝试同步 ADC。

    我知道、ADC 芯片本身可以直接由这个时钟驱动、而不需要 LMX 和 LMK、这可能是我们在最终产品中执行此操作的方式。 但出于原型设计的目的、我们希望使用 EVM 进行此操作、以作为概念验证。 我希望现在我更加清楚了。 关于您的最后一个问题、时钟发生器的范围为2.5GHz 至2.7GHz、因为不同器件之间的频率存在变化(我说2.66GHz、因为这就是我们在这里看到的频率变化)。

    我知道、我可能不是在这些论坛的能力范围内提出要求、我们已经在讨论修改外部时钟源的 EVM 的可能性。

    谢谢、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将使其脱机并向您发送电子邮件以供进一步讨论。

    此致、

    Rob