This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:Lmx 未锁定

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136092/adc12dj3200evm-lmx-not-locking

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200LMX2582

您好!

我们有一个 ADC12DJ3200EVM 板、并尝试通过 ADC12DJ3200 GUI 对 ADC、LMK 和 LMX 进行编程。

目前 LMX 和 LMK 未锁定、是否有任何需要专门设置的跳线才能使该板正常工作?

我附上了该板的图像。

是否有任何不正确的跳线?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    请告诉我们您配置的采样率和 JMODE。 这将帮助我们解决问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我还尝试了其他的 FS、800和2700值、但我也遇到了同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我注意到了一些奇怪的东西:

    如果我使用 LMX2582_1500MHz.cfg 文件对 LMX 进行编程、我可以看到以下值:

    但是、如果我执行全部读取操作、那么仅 LMX 的所有寄存器值立即为零:

    这是奇怪的、因为如果它被意外复位、那么寄存器不应该变为它们的默认值、而不是全部为零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我取下了 JP5、因为我意识到它一直保持 LMX 关闭、但现在、如果我执行上述操作(我确认在按下 GUI 第一页上的程序按钮时也会发生这种情况)、我可以看到这些值:

    但是、如果我执行"Read All"、则所有 LMX 寄存器都为1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、JP5可能是我将 LMX 保持在断电模式的问题。

    此外、所有1s 都发生、因为编程的最后一步会将 MUXout 引脚设置为 LD_LCK 信号。 这也是用于回读的引脚、因此它将寄存器读为全1。

    默认情况下、Y'all 也没有安装 LMX_LOCK LED 的电阻器、因此这是设置默认配置的一种奇怪的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的问题是 FTDI 不喜欢连接。

    连接需要10次重新连接尝试、然后它将通过时间的4/5编程中途断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢您提供的所有信息。 那么问题是否解决了? 我不清楚您在上面的所有帖子。

    在 FTDI 上、如果您使用的是 USB 集线器、这可能会使连接变得混乱、请确保 USB 直接连接到 PC。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它已解决。 谢谢。

    尝试进行集线器/PC 修复。