This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:量化四线;未连接四线;多路复用器连接上的输入电流("未连接四线)

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135708/ads124s08-quantifying-input-current-on-unconnected-mux-connections

器件型号:ADS124S08

您好!

我想知道未连接的多路复用器连接的输入泄漏是什么。 例如、我的电路如下所示、该电路复制自 ADS124S08数据表的第32页:  

我注意到、有许多开关和两个输入保护二极管都会导致一定数量的输入泄漏。 我没有看到为这些组件指定的输入泄漏。 我如何才能找到它们的最大电流泄漏值?

谢谢、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    第7.8节图8至11所示、泄漏包含或包含在绝对输入电流中呈现的相同特性图中。  一次侧泄漏发生在最高工作温度下以及输入接近电源极限时。  图中显示了输入采样和泄漏。

    此致。

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    泄漏是指绕过/启用 PGA、这会导致我相信多路复用器的输入连接到 PGA 和 ADC。 我正在尝试确定未连接到 PGA 和 ADC 的输入通道上的输入泄漏电流。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    是的、图中显示了最坏情况图中包含的两种情况。  泄漏电流最高的应用最接近 AVSS、AVSS 是 ESD 和输入开关连接。  我将必须查看我是否有任何仅针对输入网络的额外数据。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    遗憾的是、除了数据表图形中已经显示的数据、我无法找到任何其他数据。  过去的问题是泄漏会如何影响测量精度。  我没有看到与所用通道的严格泄漏相关的请求。  从我的角度来看、很难理解为什么这很重要、因此、您可以对信息为什么重要的原因进行解释、将有助于我们向前迈进。

    随着温度的升高、ESD 二极管的泄漏最大。  如数据表第 10.1.5节所示、未使用的输入和输出、 "为了最大限度地减小模拟输入上的泄漏电流、将未使用的模拟和基准输入悬空、或者将输入连接至1/2 Vs 或 AVDD。 也可以将未使用的模拟或基准输入连接到 AVSS、但可能产生比前面提到的选项更高的泄漏电流。"

    最后、输入泄漏电流不会大于数据表中所示的值、泄漏电流也取决于输入端的电压。  如果输入等于 AVSS (单极电源的 AGND)、则最坏情况下的泄漏电流将被 PGA 旁路。  显示的 PGA 启用情况的输入电压处于 ADC 的输入范围内、这就是它显示输入必须等于或大于0.1V 而不是 AGND (这是最坏的泄漏情况)的原因。

    但愿这有所帮助。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我提出这个问题是因为以下电路中显示的泄漏的影响:

    未连接的多路复用器输入上的泄漏电流会导致流经基准电阻器的电流。 这会导致总系统误差。 这就是我想量化泄漏电流的原因。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    内部开关为 T 型栅极、根据设计、该图具有许多 GΩ Ω 阻抗、泄漏电流为 PA、如您所提供。  由于 RTD 远高于 AGND、因此图10适用于电流不会处于 ESD 泄漏电流显著的极端情况。  

    根据仿真数据、对于典型 器件、开路多路复用器输入最坏情况下的泄漏电流小于50pA、而输入接近接地。  在 RTD 的工作范围内、电流大约为1.5pA。  这个低电平的泄漏将产生一个少于 ADC 噪声水平的误差。

    此致、

    Bob B