This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:支持同步采样?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136663/ads1255-supports-synchronous-sampling

器件型号:ADS1255
主题中讨论的其他器件:ADS1210

大家好、团队、

我的客户以前使用过 ADS1210、但现在1210已停产。 官方网站建议使用 ADS1255、但 ADS1210支持同步采样。 ADS1255的数据表并未说明它是否支持同步采样。 您能告诉我 ADS1255是否支持同步采样并提供相关文档吗?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Depeng Man:

    ADS1255支持通过 SYNC 引脚或 SYNC/WAKEUP 命令进行同步。 请参阅 ADS1255数据表第27页的"同步"部分

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan

    感谢您的快速回复。

    我已将其传达给我的客户

    祝你度过美好的一天!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bryan

    感谢你的答复。 您的回答对我们很有帮助、但我们有一个更深入的问题:ADS1255是否支持 ADS1210等两个器件的同步采样? (请参阅图片的附件)。 请回复,谢谢。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Depeng Man:

    是的、ADS1255 SYNC 引脚的功能与 ADS1210上的 DSYNC 引脚类似。 因此、您所使用的配置应该有效、只需确保您的时序符合 ADS1255时序要求(第6页和第7页以及 ADS1255数据表中)

    另请注意将晶体连接到多个器件的指南、我已将其复制到下面(ADS1255数据表中的第23页)

    最后、只有 CS 信号、您将无法独立配置每个 ADC。 如果客户不担心这一点、则可以将相同的 CS 信号连接到两个 ADC。

    布莱恩