This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:在激励方面、它的稳定时间

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136860/ads131m02-for-an-incentive-its-stable-time

器件型号:ADS131M02

您好:

请帮帮我

问题:ADC 数据长时间稳定,大约3ms。 它是否正常?

描述:

ADC 通道输入: 电压在1ms 内从0变为1.063V、

ADC 数据输出结果:  在3ms 内通过 SPI 通信,0至1.063V 读取数据

ADC 配置:数据输出速率为32K,外部晶振为8.19Mhz。 所有其它设置为默认,Ω、  并在上电后复位

数据每  300us 读取一次

时间   输出(V)

0.3ms  0.288

0.6ms  0.6768

0.9ms  0.9264

1.2ms  1.0152

1.5 ms  1.0488

1.8 ms  1.0584

2.1ms  1.06128

2.4 ms  1.06224

2.7 ms  1.06272

3 ms    1.06296

3.3 ms  1.06296

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、他、

    [引用 userid="505450" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136860/ads131m02-for-an-incentive-its-stable-time,问:ADC 数据在很长一段时间内保持稳定大约3ms。 它是否正常?[/报价]

    仅在上电后、同步事件后或更改某些设置时、数据趋稳才适用。 这些时间在数据表的表格中给出。

    不过、您会询问带宽和压摆率。 假设您的信号是周期性的、您会问信号是否能够在2ms 内(在较快的压摆率下)上升和下降(对应于1/2ms = 500Hz = f_period、这完全在32kHz 采样率提供的~3.2kHz 带宽内。

    最棒的

    Cole