This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:规格检查

Guru**** 2523310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136807/ads1115-spec-check

器件型号:ADS1115

你(们)好

1.从机地址是90/91对吗?

2.我想问我是否要读取 AIN0和 AIN2的数据、如何切换读数? (以下3种方法、2/3字节是 AIN0 (位)、4/5字节是 AIN1?? 右侧、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    1.如果 ADDR 引脚连接到 GND、则是、地址将为0x90/91、具体取决于 R/W 操作。  

    2.我不能完全确定您在这里描述的内容、但实际上有一个内部多路复用器。 您将根据要读取的通道集来设置配置寄存器的14:12位。 然后您可以开始转换。 如果您希望循环并读取多个通道、则应使用单次模式。 在单次模式下、您可以通过向配置寄存器的位15写入"1"来启动转换。 转换完成后、它将存储在转换寄存器中、您可以通过控制配置寄存器的位15来启动另一个周期。

    或者、您可以使用连续转换模式、但使用此模式、我强烈建议使用警报引脚来监控转换完成的时间。 在此模式下、器件将持续转换和存储转换结果。 如果切换通道并过早读取、则将读取前一通道的转换结果。  

    我希望这有助于澄清任何问题。 如果您的问题未得到解答、请随时详细说明!

    此致、
    Aaron Estrada