This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:5962L1423101VXC

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136834/ads1282-sp-5962l1423101vxc

器件型号:ADS1282-SP

想知道 ADS1282-SP 有哪些等效的 COTS?

如果有的话、我想知道他们的价格和交货周期是多少?

我注意 到、数据表提到有工程评估样片(/EM)可用、任何帮助或查找这些器件的方向都将是极好的。

谢谢!

此处是我参考的数据表: ADS1282-SP 耐辐射高分辨率 Δ-Σ ADC 数据表(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    5962L1423101VXC、5962L1423102VXC 和 ADS1282HKV/EM 是唯一与该器件关联的器件型号。 这位于数据表的背面。 下面是 ADS1282-SP 产品页面上的视图:

    最棒的

    Cole