This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:电压模式运行的原理图检查

Guru**** 2813355 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135658/tlc7524-schematic-check-for-voltage-mode-operation

器件型号:TLC7524

大家好、我想在电压输出模式下使用 TLC7524。 数据表中有一些项目不清楚、或者根本没有涉及。

您能否在考虑到这些细节的情况下查看我的原理图?

WR 和 CS 始终连接低电平、因为我希望响应及时(在稳定时间内)、并且没有 GPIO 可用于控制它们。 您能否确认芯片可以处理此问题?

2.在使用电压输出模式时、我没有看到任何反馈引脚的作用指示-我应该将其保持悬空吗?

3.可以在任何地方使用这些5V 电压电平吗?

P.S.、最低有效位"连接高"、导致少量的分辨率损失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使 WR 和 CS 始终处于低电平、以便随时更新输出。 确保遵循 CS 的设置时间和 DB2-7的设置/保持指南。

    2.根据数据表中的图1、它不显示 RFB 连接到 OUT1连接的 R。 它似乎是为了使 RFB 悬空。

    3.为您拥有的每个引脚使用5V 电压均在建议的工作特性范围内。

    谢谢、
    卢卡斯


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我做了试验电路板、看起来很正常。 问题未解决