This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:低速模式下的增益误差曲线

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136508/ads1278-gain-error-curve-under-low-speed-mode

器件型号:ADS1278

您好,

增益误差与 温度 曲线在高速模式条件下进行测试、我们是否具有低速模式下的增益误差与温度曲线?  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我将需要研究我们可能拥有的任何其他数据。  我将在明天向您提供更新。

    谢谢、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    下面是一些显示低速模式下增益误差与温度间关系的附加数据。

    此致、
    Keith