This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:二阶 LPF 内部的群延迟是多少?

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136928/ads8681-what-is-the-group-delay-for-inside-2nd-order-lpf

器件型号:ADS8681

二阶 LPF 内的 ADC 群延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byung:

    我们没有 该 ADC 上 LPF 群延迟的直接规格。 不过、可以考虑稳定时间。 一旦 LPF 完全稳定、您将能够获得准确的数据。 群延迟通常作为阶跃脉冲输入50%振幅的时间延迟进行测量、约为设置时间的一半。  

     在16位电平(0.5lsb)下、该 ADC 上 LPF 的设置时间为125us。

    此致、

    戴尔