This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-ADS7128:无法连接到 MSP432E401Y 器件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, BP-ADS7128, UNIFLASH, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136823/bp-ads7128-failed-to-connect-to-msp432e401y-device

器件型号:BP-ADS7128
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401YUNIFLASHMSP432E401Y

您好!

我在本主题中讨论的问题相同: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095935/bp-ads7128-failed-to-communicate-using-the-gui/4070622?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads7128#4070622

我具有相同的器件设置:BP-ADS7128模块、该模块具有 MSP-EXP432E401Y launchpad 板、通过"调试端口"通过 USB 电缆连接到计算机。 我已将 JP6移至初始设置中提到的 JP1 (5V-OTG)中的指定位置。

BP-ADS7128安装在 Launch Pad 板上的正确位置。

阅读另一个主题、我了解正在进行一些开发、以解决您的问题。 此问题是否有更新或解决方法?

此致、

Evan Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    调试端口只能用作新 MSP430 Launchpad 的一次性安装步骤。 请参阅 用户指南、第7页:3.2 UNIFLASH Programmer for MSP-EXP432E401Y Software Programming。 完成此步骤后、除非使用了新的 LaunchPad、否则不再需要执行此步骤。 在 UNIFLASH 步骤中、GUI 将无法识别 EVM、这是预期的结果。 只要您收到闪存成功消息、就可以继续。  

    从此处、您应该断开 USB 与调试端口的连接、并连接到数据端口、如下所示。 这时 GUI 应识别 EVM 并进行连接。  

    您是否已达到此步骤? 此时您看到了什么?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我在"3.2 UNIFLASH Programmer for MSO-EXP432E401Y Software Programming"的第3步。 我尝试过此操作、但未看到任何"闪存成功"消息。 我仅收到以下错误消息:

    配置调试服务器时出错:错误=无法连接到 MSP432E401Y 器件:请拔下硬件插头、然后重新插回并重试"



    我已经断开/重新连接了 LaunchPad 板几次、并尝试使用"Program Device"按钮进行刷写、但到目前为止未成功。 使用 LaunchPad 的数据端口、我获得相同的结果。

    此致、

    Evan Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    只需确认一下、launchpad 上的 JP6跳线已移除、并移至 JP1的中间设置? LaunchPad 上也不应进行任何其他更改、并在所有其他跳线上保留默认跳线设置。  

    数据端口不应用于对电路板进行编程。  

    此错误是因为连接了 USB、还是由于单击"File">"Program Device"(文件>编程设备)而收到、如果是前者、请按 CANCEL (取消)并继续执行这些步骤。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    是 JP6已删除并移至 JP1的中间设置。 没有其他更改。

    点击"File">"Program Device"后、我收到此错误。

    此致、

    Evan Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、  

    这表明问题可能是由 LaunchPad 引起的。 您是否有另一个要测试的 LaunchPad?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

    很遗憾、我只有这个 LaunchPad 可用。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    首先、让我们确认 LaunchPad 已被计算机正确识别。  

    连接后 、打开设备管理器并确认以下项目已列出。 请分享所列内容的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

    下面是连接 LaunchPad 的开放式 COM 端口的屏幕截图。



    这个没有连接 LaunchPad:

    此致、

    Evan Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    未安装驱动程序。  尝试从以下页面的 XDS110支持实用程序下载和安装驱动程序:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    以上屏幕截图是您应该看到的驱动程序是否安装正确。  安装驱动程序后,您可能必须手动关联驱动程序。

    此致、

    Bob B